结果:找到"万兆电口模块 10G电口模块",相关内容1000条
  • 电口模块还是光模块、DAC、AOC?一文解析通信接口的优劣之选
  • 电口模块是一种通过铜缆(例如双绞线网线)传输的模块,也是光模块的一种,全称光口转电口模块。随着通信技术的迅猛发展,各种通信接口如雨后春笋般涌现,其中电口模块、光模块、DAC直连铜缆以及AOC有源光缆成为了业界的热门选择。这些接口模块各有千秋,它们在不同场景下发挥着重要的作用。为了更好地满足通信需求,我们需要深入了解它们的特点和优势,以便在实际应用中做出明智的选择。接下来,本文将重点探讨电口模块、光模块、DAC以及AOC之间的对比(以10G为例),以帮助读者更好地理解和选择适合自己的通信接口模块。电口模块VS直连铜缆(DAC)电口模块与DAC直连铜缆均适用于短距离传输应用,且都通过铜缆进行传输...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-30 14:44:00
  • 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
  • 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G SFP+光 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
  • 万兆SFP+电口模块介绍及使用注意事项
  • 万兆电口模块采用可热插拔的SFP+封装,有多速率和单速率两种,多速率自适应支持1G至10G的传输速率,单速率仅支持10G的传输速率。万兆电口模块的接口类型为RJ45,其端口既可以支持屏蔽双绞线,又能支持非屏蔽双绞线,主要是用于在交换机、网卡等产品上,通过搭配CAT.6A网线或者七类(CAT7)铜缆一起使用,传输距离最高可达30米。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下万兆电口模块在使用中的一些注意事项。万兆电口使用注意事项:1、万兆电口模块虽然支持热插拔,但频繁的插拔可能会影响模块的使用寿命,所以不建议频繁的热插拔。2、万兆电口模块不能接入五类网线一起使用,因为五类网线不支持万...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-01-19 18:46:00
  • 易天推出千兆SFP自适应智慧型电口模块
  • 为解决现场应用的需要,易天光通信(ETU-LINK)新推出一款千兆SFP自适应智慧型电口模块,该产品最大的亮点就是采用拨码控制开关(F档、C档),F档为10/100M百兆自适应,C档为10/100/1000M千兆自适应,双档可自如切换,集三款SFP速率电口于一身,使得这款产品的适用范围更广。1、千兆SFP自适应智慧型电口模块介绍千兆SFP自适应电口模块(易天型号:ES-TX-RJ)采用SFP封装类型,配备支持SGMII/1000BAS-X/100BASE-FX自适应以及全/半双工模式自适应的SFP接口,速率(10M/100M/1000M)自匹配的RJ45接口,其数据传输需要的媒介为5类非屏蔽...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 千 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-25 15:19:00
  • 万兆电口模块的应用及优势
  • 万兆电口模块,也就是10GBase-TCopperSFP+电口模块,其采用RJ45接口,最高速率可达10G,传输距离最远能够达到30m。万兆电口模块主要是集成在交换机、网卡等产品上,广泛应用于万兆以太网中。10G电口模块因为性价比高、使用寿命长的优点,所以被大数据中心、高校研究所内部网络系统、政府视频监控系统所采用。电口模块既降低了经济负担,同时也实现了长久运行的硬性要求。电口模块相比其他光模块而言的优势在于性价比。在100M传输距离内,若使用光模块需要用光纤进行布线、增加光电转换器设备,导致光模块的应用成本太高;而使用电口模块则可以直接用在现有的铜缆布线系统中。在多数情况下,数据中心都是内...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-20 17:23:00
  • 为什么需要10G电口模块?它有哪些优势与应用?
  • 10GBASE-T电口SFP+模块,也就是10G电口模块,被广泛应用于万兆以太网中,主要是集成在交换机、网卡等产品上。采用全双工带回声抑制的传输方式,PAM16脉冲调幅技术,标准工作带宽要求为417MHz。它符合SFF-8431和SFF-8432MSA标准,传输距离最大能够达到30m。10G电口模块优劣相比传统的光模块、DAC和AOC互连,电口模块的优势和不足有哪些?以10G以太网互连为例:电口模块VS高速线缆VS光模块VS有源光缆DAC适用于NIC和交换机之间的短距离传输场景,一般传输距离不超过7米,然而大部分数据中心内设备之间的链路距离在10m到100m之间;AOC拥有增强信号完整性以及...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-15 14:43:00
  • 易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块通过1KV浪涌测试
  • 近日,易飞扬10GBASE-T电口SFP+模块在客户端通过包括严格的1KV电压浪涌测试和其它测试项目,实现批量交付,标志该款产品性能和可靠性均达成行业领先水平。万兆10GBASE-T测试的难点来源于PAM16的调制方式,16级脉冲幅度的复杂性使得常用的眼图测试(如100BASE-T)和模板测试(如1000BASE-T)都难以实现,从而IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试转而采用频谱衡量的方式,需要多个昂贵的测试仪器搭建测试系统才能完成该测试。易飞扬新出品的万兆电口模块可以通过最严苛的IEEE802.3an10GBASE-T物理层一致性测试,测试项目包括8大测试项目,分别是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-20 15:43:00
  • 「ETU-LINK」SFP+10G-SR万兆多模光模块技术参数
  • 今天给大家分享易天光通信一款10G多模光模块产品的技术参数,这个10g万兆光模块的传输波长为850nm,最大传输距离可达300m。关于10GSFP+850nm300MLCDDM光模块基本参数关于产品兼容性和质保ETU-LINK10G万兆多模光模块技术参数外观尺寸特征可热插拔SFP+封装/双LC接口支持300m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFP+MSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电低功耗数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C应用范围数据中心,基站,城域网,局域网,存储网络,光...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: SFP光 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-21 18:20:00
  • 讲解25GSFP28光模块的优势及特征
  • 25GSFP28光模块就是传输速率是25Gbps的模块,25G光模块的出现在一定程度上弥补了高速率光模块价格过高、功耗过大,而10G光模块速率又不能满足用户需求的缺陷。市场上常见的25GSFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信将给大家做详细的介绍。25GSFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用25Gb/s的单通道物理层技术实现100Gb的数据传输,并且它能够提供最节能的方式来...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光 10G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-17 17:18:00
  • 易天光通信可提供哪些RJ45电口模块?
  • 电口模块也叫光电转换模块、光口转电口模块,它是一种支持热插拔模块、封装形式是SFP和SFP+,连接器类型都是RJ45。根据速率的不同可以分为:1000M、自适应10/100/1000M、自适应10/100M和10GSFP+电口模块。易天(ETU-LINK)千兆电口模块的特征可热插拔SFP封装/RJ45接口支持100m传输距离数字诊断功能可选/金属外壳封装降低电磁干扰遵循SFPMSA协议符合SDH/SONET传输标准符合IEEE802.3以太网标准3.3V单电源供电数字诊断监测:内部校准或外部校准符合RoHS工作温度:商业级:0to+70°C;工业级:-40to+85°C易天光通信(ETU-L...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-03 17:23:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: